This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3510:TPS3510、最大 结温问题

Guru**** 2511915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3510, TPS3307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859314/tps3510-tps3510-max-junction-temp-concern

器件型号:TPS3510
主题中讨论的其他器件: TPS3307

尊敬的同事:

我们的客户正在使用 TPS3510、 我们找不到最大的 数据表中的结温问题。

请告诉我们 TPS3510的最高性能 结温?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    虽然我们为某些器件指定了差异、但结温等于未指定的其他器件的环境温度。 在本例中、最高结温也是85°C

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    非常感谢! 我明白了。

    我们是否有任何与 TPS3510相似的更新器件?

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    就三轨监控器而言、我认为 TPS3307是我们唯一的近距离器件、但它不是 P2P。 有哪些要求?

    谢谢、
    Abhinav。