This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:5V/5A 输入适配器时的 BQ24773输出电压和电流。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834970/bq24773-bq24773-output-voltage-and-current-at-5v-5a-input-adapter

器件型号:BQ24773

您好 TI  

       在5V/5A 输入适配器下、BQ24773的最大输出电压和电流是多少?

      需要设置寄存器才能获得最大额定值、如上所述。。?

感谢您的宝贵答案  

谢谢、此致、  
Rahul Surawase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    这将取决于转换器的效率、一旦您添加了外部组件并选择了开关频率。

    InputCurrent()寄存器、MinSystemVoltage()寄存器和 MaxChargeVoltage()寄存器将决定您的最大输出功率。

    InputCurrent()寄存器将直接限制输出功率,以保持您设置的输入电流限制。 如果您将此限值设置为5A 或更高、则仅受我提到的其他两个寄存器的限制。

    MinSystemVoltage()寄存器将决定 BATFET 处于哪种充电状态:LDO 模式或完全打开。 在 LDO 模式下、由于 BATFET 的 Rdson 增加、功率损耗较高。 随着电池电压的升高、MaxCharegVoltage()寄存器在提高效率方面起着重要作用。 总之、这两个寄存器会影响效率、从而限制输入功率。  

    此致、

    Joel H