This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:输出电流

Guru**** 2505205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828337/ucc27524-output-current

器件型号:UCC27524

我们的客户对超过0.5us 时输出脉冲拉电流/灌电流的绝对最大额定值有疑问。

您有降额曲线吗?

他们希望使用以下 MOSFET。

CIS:6650pF

CRSs:490pF

输出电容:4300pF

内部栅极电阻器:4.1欧姆

外肛门电阻:22欧姆+/-5%

漏极电压:12V +/-5%

脉宽3.3ms。  

在这种情况 下、他们发现峰值电流为504mA、在仿真中估计上升时间约为1.6us。

在这种情况下、他们想知道是否可以使用 UCC27524。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、  

    感谢您帮助推广我们的驱动器、我叫 Mamadou Diallo、是高功率驱动器组的应用工程师。

    我有几个问题需要澄清,以便我发表评论并提出适当的建议:  

    您能否澄清栅极驱动电压 VDD? MOSFET 的总栅极电荷是多少? 它们是否具有 MOSFET 导通/关断时间的目标范围? 开关频率是多少? 掌握这些详细信息将有助于我估算打开/关闭 MOSFET 所需的电流。

    尽管如此、22欧姆的外部栅极电阻将显著降低栅极驱动电流、因为栅极上的峰值电流将为 VDD/Rgate、其中 Rgate 是导通/关断路径上的总阻抗(IC 内部电阻+外部栅极电阻+ MOSFET 内部电阻)。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、

    我一段时间没有听到您的声音、因此我将假定此问题已解决、并将此主题标记为已解决。 如果是、请按绿色按钮、如果您对此主题有进一步的疑问、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou

    UCC27524能否承受1.6us 504mA 脉冲电流?

    它是否与 DC0.3A 等级相冲突?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

    UCC27524可作为脉冲电流提供/灌入高达5A 的电流、持续时间为0.5us、而0.3A 直流电流是连续直流电流。 将其视为驱动器可以连续处理的平均电流、而不会对驱动器输出级的内部晶体管造成应力。

    脉冲电流额定值与直流电流额定值没有冲突。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mamado-San

    很抱歉我迟到了。

    我们收到了您要求客户提供的信息。

    栅极驱动电压 VDD:12V +/-5%

    MOSFET 的总栅极电荷:总栅极电荷(栅源极加栅漏极):数据表中的典型值85nC (VDD≈32V、VGS = 10V、ID = 150A @25C)。

    MOSFET 导通时间周期:3.3ms,关断时间周期:Long Time...

    MOSFET 开通/关断时间的目标范围:<5us

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

    我与 Mamadou 一起工作、在他不在办公室时会解答您的问题。

    根据您的描述、驱动器的电流额定值不应成为问题。

    驱动器额定值为5A 峰值和0.3A 直流或平均值。 您对运行时序的描述表明、虽然未指定频率、但频率较低。

    基于 Qg 的驱动器平均电流如下:Iavg= Qg x Fsw。 因此、对于87nC、我将假设导通时间为3、.3ms、关断时间为3.3ms、以计算电流。 Iavg = 87nc x 1/6.6ms = 13.2uA。

    由于频率如此低、因此驱动87nC 的平均电流非常小。 驱动器额定电流不应存在问题。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard - San

    感谢你的答复。

    我们的客户进行了仿真。

    他们希望使用 UCC27524来驱动 MOSFET (TPWR7904PB)。

    它们发现504mA 3.3ms 脉冲电流。(在本例中、上升时间为1.6us)

    这 超过0.3A (绝对最大额定值 IOUT_DC)。请给出去滑曲线(IOUT 最大值与时间) 或公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

    我们没有根据您的请求发布 UCC27524的电流与时间关系曲线。

    脉冲为504mA、脉宽为3.3ms、这是我们的理解。 您能解释一下驱动器正在驱动的负载吗? 如果存在容性负载或 MOSFET 栅极、则驱动器峰值电流应仅在上升和下降时间存在。 从驱动器输出到接地之间是否存在低电阻?

    如果驱动器输出脉冲宽度为3、3ms 且上升时间为1.6us、我假设下降时间为1.6us、则上升沿和下降沿将有一个~1.6us 的驱动器峰值电流。 确认这是波形。 如果是这种情况、平均电流将非常低、这不是问题。

    您能否提供 UCC27524运行的最短脉冲关断时间或最大频率? 我们仍然希望获得能够提供驱动器平均电流的信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard - San

    方框图为:

    UCC27524 --22欧姆--TPWR7094PB--  MAGSIGN


    此功能用于 检测到事故时的状态指示。因此关闭时间很长...

    MAGSIGN 网站如下。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、  

    感谢您提供更多信息。

    他们使用什么工具进行仿真? 如果可能、您可以通过电子邮件分享仿真原理图的详细信息、以便我了解一下吗? (如果是、将向您发送朋友请求)。  

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mamado-San

    我们得到了他们的原理图和仿真信息、我给你们发送了一个朋友的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉-圣、  

    我已向您发送了一封电子邮件。  

    请使用仿真原理图和结果回复该电子邮件、以便我们进一步进行调试。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mamado-San

    我已经向您发送了包含原理图和结果的电子邮件。

    请 告诉我们 您的建议。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、  

    感谢您发送电子邮件。  

    请在私人电子邮件主题中查看我的回复。  

    如需了解非 NDA 内容、请随时在此处进一步发布。

    谢谢。

    此致、