This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:设置稳压器输出 gt;1.8V、不带主机 MCU

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858461/bq25120a-setting-regulator-output-1-8v-without-host-mcu

器件型号:BQ25120A

大家好、

是否可以在不使用主机 MCU (I2C)接口的情况下将降压转换器输出电压设置为3V?

此致、

Zoran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认 VSYS 电压为1.8V。 要调节电压、您需要通过 I2C 与器件通信。 如果我可以问、您为什么需要3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Raheem。 我正在为电路板选择器件、并且组件要求介于2.7V-3.6V 之间。 我将尝试寻找一个替代方案。