This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:输出电压大约高于65V 的解决方案

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92561, TPS92691, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867907/tps92691-about-higher-than-65vout-solution

器件型号:TPS92691
主题中讨论的其他器件:TPS92561TPS92692

TPS92561 Vout 范围为65V_max、但我想使用更高的 Vout 条件。 (例如、110Vout)

我认为工作条件:65Vout_max 是指电流感应共模范围。

将1/2分频器连接到 CSP/CSNN 线路时、共模范围变为1/2并满足工作条件、它是否正确?

是否有其他障碍物阻碍较高的输出电压条件?

※示例图像

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    您的感应信号将在此类安排中减半。

    您的系统是否可以接受低侧电流感测、即 CSN 接地、CSP 连接到 LED?

    我相信低侧电流感应是使用 TPS92691支持 VOUT > 65V 的唯一方法。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Issac-San

    感谢您的快速回复、

    低侧电流感测正常。 (高侧电流感应是最好的)

    是否有适用于 TPS92691 (或几乎部分)且具有低侧电流感应功能的应用手册或参考设计?  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    请参阅随附的图表以供参考。

    这是一个通用原理图、因此、您仍需要自行计算无源器件的参数。

    原理图中的 Q2用于 LED 的 PWM 调光。 如果您未使用 LED 负载或不需要 PWM 调光、请移除 Q2并保持 DDRV 打开。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Issac-San

    感谢您的回复、

    下面有关低侧电流感应的其他问题、请告诉我。

    ①When 导通时序,CSP 电压会增加约110V (稳态为110V-VF*LED)。

    是否存在低侧电流感测容差电压变化?

    滤波器值是否需要更改大于数据表建议?  

    ②Can TPS92692还使用高电压和低侧电流感应?  

    TPS92692具有外部斜率补偿、需要通过 CSP 引脚感测 Vout。

    但 CSP 电压的变化取决于开/关时序、LED 条件(串行数量、LED 的 VF 等)。  

    我认为很难校准 Vcsp、是否有任何测量的想法?

    或者、斜率引脚保持悬空是否正常?  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Satosi-San,

    1.在开启过程中、采用正确的软启动设置时、输出电压不会立即变为110V。这需要时间、很可能是 LED 在路上已开启、CSP 电压 将无法 看到高输出电压。 整个滤波器网络仍然适用 、因为在这种情况下 CSn 不直接接地。 相反、CSN 通过 RFS 连接到地面。 因此、整个滤波器网络仍然正常工作。

    2. PWM 调光是否需要? 如果是、建议不要将 TPS92692用于高电压输出、因为 PWM 调光只能通过由  CSP 电压驱动的外部 P-MOS 来实现。 如果不需要 PWM 调光、则可以考虑将 TPS92692用于低侧电流感应配置。 但是、我们有更多的客户使用 TPS92691低侧感应配置、而不是 TPS92692、因为他们大多数都需要 PWM 调光。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Issac-San

    感谢您的回复、

    CSP 电压、是否存在调光规格的条件?

    我认为需要通过 PWM 调光(导通)考虑 CSP 电压尖峰。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    我会为 Issac 回答这个问题、因为他出差时不在办公室。  

    关键是不让 CSP 或 CSn 超过数据表中指定的额定电压。  至于通过 PWM'ing 达到的尖峰... TPS92691或92会感应感应电阻器上的差分电压、并且还会在反馈回 CSP 和 CSn 引脚之前使用差分滤波器、因此它不会出现任何尖峰。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安-圣

    感谢您的回复、

    抱歉、最后一个问题是、CSP 和 CSn 电压在低侧设置上是否未达到60V (推荐范围)?

    我们的应用是110~120Vout 解决方案、我正在考虑是否连接分压器电阻(连接到 CSP 和 CSN)。   

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    从 Issac 给出的原理图中可以看出 CSn 接地、电流流动时、CSP 上的电压将接近于接地。  我们不建议使用分压器电阻、因为如果您使用较大的电阻值、则由于输入偏置电流、传感放大器的输入电流会导致较大的偏移。

    请注意、对于 RFS 和 CFDM、您仍需要一个2个10欧姆和0.1uF 的滤波器。  请参阅数据表的第7.3.4节。

    谢谢 Tuan