This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:TPS3700负电压监控应用

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858618/tps3700-tps3700-negative-voltage-monitoring-application

器件型号:TPS3700

我们将附加设计用于-5V、+/-10%过压和欠压监控。

我们在 LED 中没有得到正确的 PGOOD 指示。 。 您能不能建议、有没有  

电阻器(R1、R2、R3)计算错误?

 

我们的理解如下

 

1.对于正常-5V、OUTA 和 OUTB 引脚为高电平(+5V)

2.对于 UV (-5.5V)或 OV (-4.5V)、OUT A 或 OUT B 将被拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geethanjali、

    您是否在设计中使用了本应用手册中的指南?  http://www.ti.com/lit/an/slva600/slva600.pdf

    除了使用指南中链接的计算器之外、这还允许您看似就设计电阻器。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Geetanzali

    在您的情况下、当二极管尝试在输出端将低电平信号置为有效时、二极管不会导通。  

    使用 R336和 R335 = 100k

    R358和 R359 = 5k{以防 UV 和 OV 为4.5至5.5V}。  可以了。

      有关计算的详细信息、请参阅应用手册 www.ti.com/.../sbva062.pdf 的第4.2节。  

    此致

    Trailokya