This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:与 USB 器件并联的 BQ25883连接

Guru**** 2504365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ24392, BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834246/bq25883-bq25883-connection-in-parallel-with-usb-device

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件: BQ24392BQ25887

您好!

我未能找到有关如何在 同一 D+/D-上连接 BQ25883的说明、因为另一个 USB 设备已在使用(在我的案例中为 USB-UART 转换器)。 我应该使用单独的 USB 端口、还是应该如何将 USB 数据迹线分支到两个器件?

此致、

波丹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎我找到了我的问题的答案。 我必须使用充电器检测 IC -如 BQ24392 -和 BQ25887充电器。

    此致、

    波丹。