主题中讨论的其他器件: TPS63810
您好、先生、
在我们 应用中评估 TPS55340RTER IC 期间、我根据 以下内容查询我们应用的输出电压 TPS55340RTER IC:
在我的应用中、TPS55340RTER IC 具有两个输入
1) 1) 5V USB 充电器
2) 3.7V 至4.2V @ 5000mAh 电池。
那么、我的问题是我能够为我的应用获得4.2V @ 3A 的可调电流?
我可以使用此 IC 为我的应用实现我想要的输出吗?
等待您的提示响应。
谢谢、
Denish