This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:关于 TPS55340RTER 在我们的应用中的输出电压

Guru**** 2511905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS63810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833997/tps55340-regarding-output-voltage-of-tps55340rter-with-our-application

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: TPS63810

您好、先生、

在我们 应用中评估 TPS55340RTER IC 期间、我根据 以下内容查询我们应用的输出电压 TPS55340RTER IC:

 在我的应用中、TPS55340RTER IC 具有两个输入  

1) 1) 5V USB 充电器

2) 3.7V 至4.2V @ 5000mAh 电池。

那么、我的问题是我能够为我的应用获得4.2V @ 3A 的可调电流?

我可以使用此 IC 为我的应用实现我想要的输出吗?

等待您的提示响应。

谢谢、

Denish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    您是不是要同时从5V USB 充电器和3.7~4.2电池获得固定的4.2V@3A 输出?

    TPS55340可针对此应用配置为 SEPIC 转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    感谢您的响应。

    我没有太多空间用于 SEPIC 设计。

    您还有其他适用于我们的应用的解决方案、这些解决方案成本低且占用空间更小?

    谢谢、

    Denish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    如果将 TPS55340配置为升压转换器、当输入由电池供电时、输出电压将为4.2V。 当5V USB 充电器时、VOUT 等于 Vin 减去二极管的压降、根据负载电流、该值大约为4.7-4.9V。 您是否接受该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    如果我为 USB 选择0.7V 压降二极管、I/P 将为4.3V 、以便我可以实现4.2V 至4.4V? 因为我们的应用不能支持 超过4.4V 的电压。

    对于相同的问题、请给出正确的建议。

    谢谢、

    Denish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    由于您的应用无法支持超过4.4V 的电压、因此我不建议您直接将 TPS55340用作升压拓扑、因为在空载和低负载电流条件下、二极管的压降很小。 输出电压将在4.9V 至5V 之间波动。

    一种方法是将其配置为 SEPIC 转换器。 另一种方法是使用 TPS63810降压/升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    这是一种出色的解决方案(TPS55340)、封装也很小。 但问题是输出电流仅为2.5A。

    您是否可以在 BGA 小型封装中具有3A 或3.5A 或5A 直至5A 的降压升压转换器?

    因为我们的应用需要至少3A 的输出电流、所以如果我们能够获得4.2V @ 3A 的降压/升压转换器输出、这将是很好的选择。

    谢谢、

    Denish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    我仅支持升压转换器。 对于降压/升压转换器产品、您可以发布新主题、专家将很快回复您。

    我将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack

    感谢您的回答。