根据数据表<Vin 、零占空比条件为 VOUT_NOM"。
如果输入电压高于输出电压+0.24V、器件如何工作?
此致、
Kohei Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sasaki、您好!
当输入电压高于编程的输出电压时、该器件在零占空比模式下工作。 高侧开关始终处于打开状态、因此 Vout 也会上升到高于编程的 Vout。 这就是零占空比定义的含义:Vout<Vin<Vout+0.24V 和 Vout>Vout_nom。
Vin 和 Vout 之间的压降取决于高侧开关导通电阻。 因此,如果 IO_max=2A,最大压降将是 Vin-Vo=IO*RDSon=2A*100mohm=0.2V。