This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861 I2C 问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829516/tps23861-tps23861-i2c-issue

器件型号:TPS23861

您好!

以下是一个问题:

当前仅提供3.3V 测试电压、SDA (TPS23861)的信号电平始终为低电平、因此我们无法通过 i2c 总线访问它。

复位关断均为高电平。

您能就此提出一些想法吗?

PS:您能否为我展示 SDA/SCL 的正确波形以供参考?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tongfu、

    您是否为 Vpwr 供电? TPS23861需要 Vpwr 和 VDD 都能正常工作。 您还需要遵循本 应用手册中所述的上电顺序。 谢谢。

    此致、

    一分钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    首先、谢谢您。  

    目前、为 TSP23861提供两个电源、I2C 控制正常

    但是、我们仅获得"输入电压(0x2E 0x2F)"和"设备 ID (0x43)";无法从0x30到0x3F 获取正确的数据、无论 PD 是否连接、反馈始终为零。

    那么、您能提出一些建议吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tongfu、

    您能否在将 PD 连接到端口时检查端口是否已打开? 当未连接任何器件时、预期会从寄存器0x30到0x3F 获得所有零。

    您能否将寄存器设置从0x00发送到0x20? 连接 PD 时、最好使用显示 VDRAIN 和 GND 之间电压的波形。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    您能否在将 PD 连接到端口时检查端口是否已打开? -->是的,连接的端口可以为 IP 摄像机供电

    当未连接任何器件时、预期会从寄存器0x30到0x3F 获得所有零。 -->但当我们连接到 IP 摄像机时,我们得到全0

    这里是0x00到0x20的数据:无论是否连接 IP 摄像机、它们都是相同的

    08 F4 00 0f 0f 00 00 00 00 00 00 00 08 08 08 08 08 08 08 00 a0 ff 0f  

    IC 标记:

    连接 PD 时显示 VDRAIN 和 GND 之间电压的波形-->这是波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tongfu、

    您的状态寄存器0x0C 至0x0F 值(0x08)显示所有端口上都发生了 MOSFET 故障。 请检查 MOSFET 并更换 MOSFET、然后重试。 谢谢。  

    此致、

    一分钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的建议。

    我们已经解决了这个问题、可以正确获取寄存器的所有值。

    此问题的原因是、我们添加了另一个用作模式 A 和 B swith 的 NMOS、这会影响 tps23861以开启原始 MOSFET。

    谢谢。