This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861 PD 分类错误

Guru**** 2511905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834122/tps23861-tps23861-pd-with-wrong-class

器件型号:TPS23861

您好!

如果将 TPS23861用于符合标准 PoE 802.3af 的 PD、 假设,我们每个端口仅支持15.4W。

当 POE+ PD 插入30W 功率时、会发生什么情况?

控制器是否仅提供15.4W 的最大功率、或者过流检测是否会介入并关闭控制器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    如果 PD 是4级且 PSE 处于自动模式、则 PD 应向 PD 提供30W 功率。 如果要将 PSE 的输出功率限制为15.4W、即使连接了4级 PD、也需要禁用2事件分类(寄存器0x21)、将器件设置为半自动模式(寄存器0x12)、并在 PD 连接后发送加电命令(寄存器0x19)。 谢谢。

    此致、

    一分钱