This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:RθJC 的计算方法

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19532KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833087/tps2491-calculation-method-of-r-jc

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件:CSD19532KTT

尊敬的频谱列表:

我的客户对数据表 P.21的方程式(9)有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。  

--

我想知道 RθJC 的计算方法

数据表 P.21的公式(9)中使用了 RθCA。

在公式(10)中、RθCA Ω 使用30°C/W。

我不知道它是 CSD19532KTT 还是 CSD17552Q5B (但我认为这两者都是拼写错误。)

未 RθCA μ A。

从每个数据表中、从 RθJA Ω 减去 RJC。

CSD19532KTT:62℃/ W-0.6℃/ W = 61.4℃/ W

CSD17552Q5B:℃μ A/W-1.8 μ A/W℃=℃48.2 μ A/W

在任何一种情况下、它都不是30°C/W

它是如何计算的?

另一方面、Excel 计算工具使用 θJA。

此处列出了 TI EVM、因为该 EVM 具有30°C/W 编号、是30°C/W 的良好起点

在数据表中、EVM 的 RθCA Ω 的初始值是否设置为典型值30°RθJA C/W?  

(在本例中、RθJA 和 RθJC 不同、但它们是否会被忽略、因为 RθJC 很小?)

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 中的图9

    RθJA = RθJC + RθCA

    其中 RθJC Ω 通常比 RθCA Ω 低得多、对于带有散热焊盘的 MOSFET、 RθCA Ω 是布局和连接到 MOSFET 漏极的铜量的强大功能。

    对于热插拔应用、我们建议使用足够的 PCB 面积作为 MOSFET 的散热器、以实现 30°C/W PCB 面积计算略复杂。 请使用 http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf 文档。

    BR、Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    感谢你的答复。

    我将与 客户分享您的建议。

    我想再确认一个问题、请您提供建议。

    正如您提到的30°C/W、哪一项是正确的、RθJA 或 RθCA?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    计算 时应考虑 RθJA Ω、因为它还包括结至外壳热阻。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    我将记住这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一