This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:TPS61030

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833624/tps61030-tps61030

器件型号:TPS61030
主题中讨论的其他器件: TPS63051

我们已将 TPS61030用作升压、低关断电流应用(3.6V->4V)。 它运行良好。 现在、我们要在另一个低关断电流应用中使用它。 输入电压为3.6V (电池)、输出电压为3.3V (500mA)。 这种降低电压的应用是否有任何副作用? 或任何建议。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61030是一款升压转换器、用于输出电压大于输入电压的情况。  

    电池的电压范围是多少? 如果工作范围为3.0-4.2V、则需要固定的3.3V 输出电压、则需要降压/升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

     

    谢谢。 电池电压范围为3.0-3.6V。 我们需要较低的静态/分流器降压电流、以实现3.3V 固定输出。 电源分流器关闭控制开关

    首选。 请给出一些建议吗?

    此致/Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    降压/升压转换器 TPS63051将是一个不错的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    TPS63051的性能似乎可以满足我们的要求。 但最好采用简单的封装。 与 BGA 或 RMW 相关的封装不适合焊接。 是否有其他类似芯片的封装? 谢谢。

    此致

    Roger