This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:请求仿真抖动电路 UCC28950

Guru**** 1543210 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833254/ucc28950-request-simulation-dithering-circuit-ucc28950

器件型号:UCC28950

尊敬的所有人

请帮助,客户需要了解  LT SPICE 的仿真抖动电路 UCC28950 。

非常感谢您和贝斯特西特

Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarinya

    遗憾的是、我无法支持 LTSPICE 应用、但我可以提供一个通用设计、用户可以将其转换为 LTSPICE。  

    首先-我需要一些详细信息

    UCC28950器件是作为从器件还是主器件运行。 我需要此信息的原因是从器件使用外部时钟、而主器件使用内部时钟、运行频率由 RT 引脚上的电阻器设置。

    设计人员希望满足哪些抖动规格

    中心频率是多少?

    抖动幅度是多少(+/- x kHz)?

    抖动率是多少,系统从 f_min 扫描到 f_max 需要多少 ms?

    抖动模式是什么-锯齿(从 f_min 斜升至 f_max 并返回 fmax)、三角(从 f_min 斜升至 f_max 并斜升至 f_min)、离散步长或频率变化平滑。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    谢谢,UCC28950用于主设备。  抖动电路客户用于开关频率抖动以改进 EMI 功能。

     我没有的抖动规格,然后我请求 fom 客户并发送给您。

    您是否有设计 抖动电路的工具?  

    非常感谢您和 Bestrgrad

    Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarina

    如果控制器用作主控制器、则我们必须使用电路将电流注入 RT 引脚-在100kHz 时、大约为0至4.5uA、具有10%的抖动幅度。 这至少需要一个低频振荡器来提供抖动曲线(三角波、锯齿波等)、并需要一个准确的低噪声电流源来提供稳定的抖动曲线。

    我想一个更好的解决方案是将 UCC28950配置为从器件、并使用微控制器生成抖动时钟信号。 我怀疑这也是一种成本更低的解决 方案-例如、www.ti.com/.../samplebuy 上显示的 MSP430器件的1k 成本为0.29c。 您还可以灵活地修改抖动配置文件和速率。 该系统也不容易受到来自外部影响的噪声拾取的影响。

    我想知道客户抖动规格是什么-如果它们是机密的、您可以通过电子邮件将其发送给我、我在  colingillmor@ti.com

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    非常感谢您的帮助。 我稍后通过电子邮件向您发送信息。   

    非常感谢您和 Bestrgrad

    Prarinya