This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:请帮助检查是否存在损坏二极管的风险。

Guru**** 2504025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858518/lm5008a-please-help-to-check-is-there-any-risk-to-damage-diode

器件型号:LM5008A

您好专家、

随附的是我们的设计。

但二极管损坏、短路。

此问题发生在我们的客户一侧。  

是否有任何原因损坏二极管?e2e.ti.com/.../B1100_2D00_13_2D00_F.pdf

e2e.ti.com/.../LM5008A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 SW 节点上的电压高于二极管电压100V、则可能会损坏。 因此、我们建议在进行布局时、保持环路由输入电容、IC SW 引脚和 VIN 引脚、二极管组成、尽可能小。 但我想说、由于您的 Vin 仅为54V、因此损坏的可能性应该很小