请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40060 尊敬的:
我们的客户端电源规格 需要 85W、输入正常24V、输出电压/电流:20V/4.25A
TPS40060符合规格?
如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.