This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29330:[ELENTEC] bq29330问题查询

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29330, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171780/bq29330-elentec-bq29330-problem-inquiry

器件型号:bq29330
主题中讨论的其他部件:BQ20Z90BQ40Z50

大家好、TI 支持团队

很遗憾听到客户有缺陷。

应用部件是通过结合 BQ20Z90和 bq29330设计的。

请参阅下面的方框图。

[缺陷内容]

BAT PACK 输出电压不会输出、并且 D-FET 侧在检查 FET 导通状态后关闭。

在 BQ Studio 上、准确地显示 FET 的开启/关闭状态、

未在实际 DSG 引脚上测量正确的电压。

CHG 的测量值为20V、但 DGS 的测量值为15V。

→μ V 电池电压:15V

问题

1) 1) FET 导通/关断的电荷泵电压是多少?

2) 2)没有电荷泵电路、泵在哪里工作?

D-FET 侧被阻断、因为 DSG 引脚电压被泵送、并且没有输出。

请检查 IC 是问题还是另一个问题。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    无论您为何将 bq29330与 BQ20Z90搭配使用、这两款器件都是非常老旧的器件。 您可以使用 BQ40Z50等器件、它们在同一封装中提供监测和保护功能。 如果您需要更多建议、您可以打开一个新主题、询问监测计团队。

    1) 1) FET 导通/关断的电荷泵电压是多少?
    这在数据表中。 当 FET 导通时、CHG 和 DSG 的栅极-源极电压通常为~12V、当两个 FET 关断时、栅极-源极电压通常为~0.2V。 请参见下图:

    2) 2)没有电荷泵电路、泵在哪里工作?
    电荷泵集成在 N 通道 FET 驱动器的 IC 中。

    您能否分享您的原理图以便我们进行审阅、以确保一切正常?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon