This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203:智能配置允许使用 E96 R 系列以外的器件?

Guru**** 2506205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171176/tps629203-smart-config-allows-except-e96-r-series

器件型号:TPS629203

大家好、  

客户询问 E96外侧允许27k 欧姆电阻、这会产生什么影响?  

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    如果使用 E96之外的电阻、您可能会从 MODE/S-Config 表中选择错误的设置。 我们建议使用1%和200ppm/C 或更高的值来确保选择正确的模式。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高音显示27.4k Ω、但客户希望使用27k Ω。 是否可以接受?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于27kohm 是标准5%值、因此电阻容差可能太大、无法选择不同的模式。

    我们建议使用1% 27.4k Ω 电阻器。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好、很抱歉需要额外确认、如果1%为27k 欧姆、这是否可以接受?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好、很抱歉需要额外确认、如果1%为27k 欧姆、这是否可以接受?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    为了确保选择正确的模式、我们仍然建议使用数据表中列出的智能配置值的1% E96电阻器。  

    如果未使用这些值、则客户应验证其应用、因为27k 1%不是我们可用于测试的标准1%值。

    谢谢、

    Joseph