请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5123-Q1 大家好、
您能评论一下、如果输出(Vload)存在电池短路情况、LM5123-Q1将会发生什么情况。
电池的电压范围为6V-16V、我们正在设计24V 输出电压升压、因此我想我们将仅限电流、因为器件需要为汽车电池充电。 您是否看到零件以任何其他方式损坏?
最棒的
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.