大家好、
我们遇到了有关 TL783电路的问题。
当电源打开时、它调节至24V、但几分钟后、输出逐渐下降至大约17V。


我们使用 Cadj,这是否是原因?
82Ω R1使用1kΩ μ A、但如果负载电流为15mA 或更高、即使不是 μ A、它也能工作吗?
较大的 R1值会增加 ADJ 引脚泄漏的影响。 这可能是原因吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hirotsugu、
该器 件可能具有 SOA 保护功能、这意味着如果通过该器件耗散的功率过多、它会降低输出-类似于热保护在我们较新器件上的工作方式。
测试这种情况的一种方法是降低输入电压、以查看是否仍然发生这种情况。
该器件于1981年发布、因此我们对此的信息非常有限。 我们在新器件上没有 SOA 限制、因此如果此测试有效、我们肯定会建议切换到较新的器件。
最棒的
Juliette