请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61048 您好!
我尝试在 Webench 中执行此操作、但似乎部件太新了。 从较高层次看、我正在寻找一个低成本升压转换器、该转换器由3个"C"单元组成、总电压为3.3V - 4.5V、以在6V、0.4A 的电流下驱动小型电机。 TLV61048采用哪些元件?
谢谢、
Derek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Derrk:
感谢您耐心等待。
您可以参考 EVM。 http://www.ti.com/lit/ug/slvubm6a/slvubm6a.pdf
因为您的应用 具有更低的 Vout 和更小的负载电流。 您可以选择16V 或10V 速率电容、但要确保有足够的具有直流偏置因子的有效电容。 对于电感、电流容量可能会小一些、但要注意启动期间的电流。 对于二极管、 16V 1A 应该正常。
以上只是建议、您仍然需要验证您的应用并检查其是否符合您的要求。