This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:电流限制/功率限制操作/重试计时

Guru**** 2504935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832721/tps2493-current-limit-power-limit-operation-retry-timing

器件型号:TPS2493

大家好、

您会在下面提出客户的三个问题吗?

1.根据数据表 P23、是用公式(14)计算的吨充电时间

输出电容 Co 至 Vcc (最大值)、并且了解充电时间是否正确

将计时器电容器 CT 同时从1V 更改为4V?

2.是从电流限制/功率限制检测到计时器电容器 CT 充电到启动电压1V 至4V 的时间

运行(FET 关闭)?

3.限制操作开始后、序列将在充电/放电16个周期时重试

重复到 CT (P19图18)。 16个周期的周期是吨与充放电的比率

时间(1:10)或 Trery 根据第26页的公式(26)计算得出的值是否适用于16个周期?

谢谢  

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shidara、

    感谢您的支持!

    下周初我会再回来。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shidara、

    1A)公式(14)确定系统在功率限制启动时为输出电容充电所需的时间。  应选择较高的计时器电容器 CT 值、以便电路不会超时并成功启动。

    2A)在电流限制/功率限制检测期间、 计时器电容器 CT 从 0V 充电至4V 、在重试模式下、它介于1V 至4V 之间、然后再充电至1V、如图18所示。

    3A)公式(25)考虑了充电和放电周期。

    重试时间= 1个周期、从0V 至4V @ 27uA 充电 + 15个周期、从1V 至4V 充电@ 27uA  + 16个周期、从4V 至1V @ 2.5uA 放电

                    = CT * 427uA + 15* CT * 3/27uA + 16* CT * 3/2.5uA    

    以上求解可得出公式(25)。

    BR、Rakesh