This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:BST 引脚与 SW 引脚短接

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830226/lm5008-bst-pin-is-shorted-with-sw-pin

器件型号:LM5008

尊敬的所有人

    如果 BST 引脚与 SW 引脚短接,LM5008器件会发生什么情况?  它会烧坏吗? 还是仅输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我们去了:

    如果 BST 引脚在添加 Vin 之前短接到芯片外部的 SW、则不会烧断。 从 BST 到 SW 到输出的泄漏电流很小、 如果在空载条件下、输出端将出现电压变化、如果负载电流较高、则几乎没有输出电压变化。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    Daniel 对这个问题给出了一些很好的见解、我相信他已经充分回答了您的问题。

    您能否单击"解决"按钮让我们知道您的所有问题均已得到解答、因此我们不会继续监控此主题?

    谢谢你。