This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:CAN#39;t SHUTDOWN TPS61178输出。

Guru**** 2511885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853438/tps61178-can-t-shutdown-tps61178-output

器件型号:TPS61178

 关闭 TPS61178输出电源时遇到问题-它始终会降至 VIN、但从未放电至0V。

 VIN = 12V、Vout = 18.9V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果您希望在 EN 处于低电平时输出电压为零、则需要使用 PFET 来隔离 VIN 和 VOUT、请参阅 TPS61178的数据表或 EVM 用户指南以了解原理图。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Jasper

     问题不仅在于在关闭模式下 VIN 泄漏到 VOUT、而且还具有完整的电流供应能力、因此我基本上可以使用 VIN 驱动电机。 在这种情况下、我不理解为什么这个 DC-DC 具有开/关功能-它基本上始终开启。 如果我的设计有问题或其对该直流/直流的限制?

    BR、

    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对于传统的升压转换器、VOUT 在 EN=L 时等于 VIN-0.7、VOUT 将值设置为 EN=H 在您的案例中、设置值为18.8V。

    如果您希望在 EN=L 时为零电压、则需要使用 PFET 来断开 TPS61178的 VIN 和 VOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我关闭了这个帖子、因为我认为您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可