请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54540 大家好、
我的客户使用 TPS54540作为汽车的第一个功率级。 将12V 更改为 5V。
但是、遇到以下问题:ACC 点火电源不启动。 这意味着当输入电压降至8V 时、它无法在星形停止模式下工作。
当 输入电压 为8V 时、输出为锯齿波。当输入电压低于8V 时、输出下降。
据我了解、如果 Vout =5V、则最小 Vin 为5.7V。 8V 远高于5.7V。 为什么 它不起作用?
有什么建议吗?
谢谢!