This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:输入电容器等问题

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832173/tps2493-question-of-input-capacitor-etc

器件型号:TPS2493

大家好、

您是否会提供电子邮件列表、以便我可以通知详细的客户信息

向您介绍以下问题、包括电路图。

问题1. 很难使用保险丝、因此无法放置数据表中电路示例中的输入电容器(C1)和二极管(D1)。

您能告诉我是否有其他选择吗?

问题2. 在 Vcc 引脚和 GND 之间插入电阻器时、您能否告诉我如何计算电流检测值?

问题3. TPS2493的外部 FET 的驱动能力?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shidara、

    感谢您的支持!

    A1。 输入电容是可选的。 您可以将其降低到非常低的值、例如100nF。 但是、仍需要 TVS 二极管来钳制 TPS2493的绝对最大电压中的瞬态电压  

    答2. 请使用设计计算器查找 Rsense。 可从 http://www.ti.com/product/TPS2492/toolssoftware 获取

    答3. 栅极驱动强度为22uA。 它能够驱动多个并联 FET、更多并联 FET 意味着更高的有效电容、因此导通时间更短。

    如果您想共享任何机密信息、请直接向我发送电子邮件。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    我已回复您的电子邮件。
    我们将通过电子邮件进行讨论。 请在解析后关闭此主题。

    此致、
    Rakesh