请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2493 大家好、
您是否会提供电子邮件列表、以便我可以通知详细的客户信息
向您介绍以下问题、包括电路图。
问题1. 很难使用保险丝、因此无法放置数据表中电路示例中的输入电容器(C1)和二极管(D1)。
您能告诉我是否有其他选择吗?
问题2. 在 Vcc 引脚和 GND 之间插入电阻器时、您能否告诉我如何计算电流检测值?
问题3. TPS2493的外部 FET 的驱动能力?
谢谢
此致、
Shidara