This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:EE 上的 Sifos 测试失败;EVM 上通过;为什么?

Guru**** 2511515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865871/tps2388-sifos-test-fail-on-ee-pass-on-evm-why

器件型号:TPS2388

大家好、

我的客户在 执行 Sifos 测试时遇到 Mark_lim 失败错误。

它们还测试 TPS2388EVM。 启用 Sifos 测试模式后、EVM 将通过 Sifos 测试。

 EVM 上"启用 Sifos 测试模式"的寄存器设置是什么?  

什么会导致 Mark_lim 失败? 您能提供解决方案吗?

谢谢!

此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Jamie、

    客户是否使用0x19打开端口? 请要求他们使用 IEEE 电源使能寄存器0x23中的2类转弯。 这将解决 sifos 故障问题。  

    sifos 模式支持内部测试模式、无需任何主机控制、客户可以更轻松地执行 sifos 测试。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    客户已使用 IEEE 电源使能寄存器(0x23)并使用字段 T2PON4-T2PON1打开端口、但仍然存在 sifos 故障(Mark_lim)。

     是否有任何原因会导致 sifos 测试失败?

    除了 IEEE 电源使能寄存器、应该使用什么寄存器或者应该关注什么过程?

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    您能否向我发送软件流(向哪个寄存器发送什么值)并检查您的客户使用 Sifos 版本进行 TPS2388测试? 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此讨论已离线进行。 我要关闭此主题。  

    此致、

    一分钱