This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:原理图审阅

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831552/lmz31530-schematic-review

器件型号:LMZ31530

尊敬的团队:

您对此设计有其他意见吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    除此之外、我在下面列出的问题/意见、其他一切看起来都正常:

    1. 这是评估原理图吗? 从 FREQ_SEL 配置的角度来看、0欧姆电阻器(R31和 R34)看起来像不同频率选择的占位符。 建议按照 数据表第8.2节的要求将开关频率设置为500kHz。 这是通过将 FREQ_SEL 引脚悬空来实现的。 由于应用的输出电压为0.88V、因此我建议的最高开关频率为650kHz。  
    2. VADJ 电阻组合约为2940欧姆、将接近0.9V 输出。 如果您需要0.88V 输出、我建议增大该值。 也许您可以选择容差为0.1%的3.05kOhm 电阻器。 这将有助于保持输出电压接近0.88V。  
    3. 最后、R26/R27/R29/R30的用途是什么? 这些负载电阻器吗?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R31从 NC 更改为715 Ω+ 30 Ω(添加一个电阻器)

     

    对于1k Ω+ 1k Ω+ 523 Ω+ 523 Ω(3.046k Ω)、将电阻组合更改为接近3.05k Ω

     

    3.这是由客户在1.0V 电压下进行的原始设计,我认为它的功能应该是放电电阻器。

     

    此外、IHN 电压是否为4.7V 且使能端高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这清除了我对原理图的一些顾虑。 听起来应用的频率为650kHz、这是启用0.88V 输出轨的最大开关频率。

    INH 引脚为高电平使能端、如果需要 INH 功能、则需要最低1.8V 的电压高于 INH 高电压阈值。 否则、INH 引脚可保持悬空、内部上拉源将自动启用器件。

    此致、

    Jimmy