This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:ILIM_HIZ &放大器;EN_OTG

Guru**** 2335270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868563/bq25713-ilim_hiz-en_otg

器件型号:BQ25713

你(们)好

我想使用电阻器将 ILIM_HIZ 引脚上拉至3.3V、并将 REG32[7]=0 和 REG0x0F/0E 配置系统、以设置电流限制、并将 ILIM_HIZ 连接至我的主机引脚、以便能够在必要时将其设置为低电平 (因为 ILIM_HIZ 引脚也与高阻态模式相关)

我的问题是:

1-设计是否有任何问题?

2-如果我将 ILIM_HIZ 悬空,有何区别?

3-如果我使用 VDDA 而不是 V+3.3进行上拉,有什么区别?

4-针脚是否有任何有争议的电流(系统为电池基座,CT 电流不好)? 这是太多了吗?

5-如何禁用 ILIM_HIZ 引脚?

 关于 OTG/VAP MODE 引脚、我想按如下方式连接主机和 IC 引脚:

我需要 VAP 模式、因为负载是一个电机、在启动时会导致电压拾取、并且不关心 OTG 模式。

正如我从数据表中了解的、VAP 模式仅在系统由电池供电时使用。

我的问题是:

1-我可以使用这种方法控制 VAP 模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    1-设计是否有任何问题?

      这是可以的、但我们建议为此应用使用充电器 LDO REGN、而不是外部3.3V LDO、以实现此功能。 因为3.3V 上拉电平反映在5.75A IDPM 上、而 IDPM 不涵盖整个输入电流范围6.35A。

    2-如果我将 ILIM_HIZ 悬空,有何区别?

      无法悬空 ILIM_HIZ、因为默认情况下 IDPM 限制由 ILIM_HIZ 引脚和 REG0x0F/0E 的较低值设置、浮动 ILIM_HIZ 引脚可能会导致奇怪的 IDPM 设置。

    3-如果我使用 VDDA 而不是 V+3.3进行上拉,有什么区别?

        我们建议为此应用使用充电器 LDO REGN、而不是外部3.3V LDO、以实现此功能。 因为3.3V 上拉电平反映在5.75A IDPM 上、而 IDPM 不涵盖整个输入电流范围6.35A。

    4-针脚是否有任何有争议的电流(系统为电池基座,CT 电流不好)? 这是太多了吗?

      ILIM_HIZ 是信号输入引脚、可保持高输入阻抗、在数据表中、可将最大和最小泄漏电流控制在+-1uA 范围内、如下所示。

    5-如何禁用 ILIM_HIZ 引脚?

      对于输入电流限制设置功能、您可以通过配置 REG32H[7]= 0来禁用它。 对于 HIZ 模式启用功能、无法禁用它。

    6-我可以使用这种方法控制 VAP 模式吗?

      建议将 EN_VAP 引脚上拉至3.3V 、而不是下拉 GND、我假设主机的输出信号类型为开漏。  

      顺便说一下、为您的信息、VAP 模式是为基于 Intel CPU 的应用定义的、有助于满足 CPU 快速瞬态系统需求、如下所示。 我认为、与 CPU 应用相比、电机应用应保持更长的负载瞬态曲线。 因此、VAP 模式可能对电机应用带来有限的好处。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修改上面项目4的截取截获