主题中讨论的其他器件: TPS63802、 TPS3803
尊敬的所有人:
我想问一个有关此器件的问题
2kΩ 客户计划从3.6V 的输入电压开始、电路图如下(R3 = R4 = 4 μ A)。
但是、在检查数据表时、EN 变为高电平的阈值为1.2V、施加到 VINA 引脚 UVLO 的电压为1.8V。
换句话说、EN 首先变为高电平、但 VINA 处于 UVLO。 在这种情况下是否有任何问题?
如果存在问题、则应考虑设置 R3 = 4kΩ Ω 和 R4 = 2kΩ Ω、如以下电路所示。 在该电路中、
我认为输入电压在3.6V 时启动、没有任何异常。 如果有任何问题、请告诉我。
此致、
是的、奥特伊