This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:UCC28061单相运行问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867566/ucc28061-ucc28061-single-phase-operation-question

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件: UCC28064A

您好、支持团队  


为了将 PhB 控制到单相级、COMP 电压是关键因素、  

哪些条件会影响 COMP 电压(VINAC)? 测试? VSENSE? 其他)以及 如何在不同交流输入和输出负载下控制单相/双相?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    根据数据表、UCC28061查看 PhB 引脚上的电压、并与内部800mV 基准电压进行比较、以确定是在单相模式还是交错模式下运行。 如果 PhB 连接到 COMP、则只要 COMP 小于800mV、转换器就会进入单相模式。 理想情况下、COMP 应为幅值代表功率需求的平坦电压。 我的建议是具有低带宽、以避免二倍工频纹波在 COMP 电压上产生纹波。 COMP 会响应它在 VSENSE 上看到的内容、因此保持 VSENSE 信号清洁非常重要。 由于这是闭环、功率级也会影响 COMP 的行为。 由于 TSET 和 VINAC 会影响导通时间、因此它们会对 COMP 的行为产生间接影响。 通常根据所需的电源输出和交流输入范围来选择功率级、VINAC 和 TSET。因此、这些参数没有太大的偏离空间。  

    如果您的客户愿意使用 UCC28064A、则该控制器具有用于单相模式/交错模式转换的可调阈值、并将提供更大的灵活性。

    此致、

    本·洛夫