This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:原理图审阅请求

Guru**** 2511885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866645/tps61194-schematic-review-request

器件型号:TPS61194

您好!

客户制作的采用 TPS61194的 LCD 背光板作为附图。

但是、它的工作不稳定、TPS61194引脚4在一个电路板中烧坏。

您能否查看随附的原理图、并告诉我是否有任何问题?

您能告诉我什么时候烧坏引脚4吗? (哪种情况?)

e2e.ti.com/.../Sch_5F00_TPS61194.pdf

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

      从原理图中可以看到、您刚刚使用 Vin 通过上拉电阻器连接到 VDDIO/EN、因为引脚4的额定电压仅为5.5V、因此请勿这样做、请使用电阻器来启用 thsi 引脚。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    VIN 不用于连接 VDDIO/EN 引脚。 电阻器 R17和 R12为 NC (未连接)。

    LDO (U3)输出连接到 VDDIO/EN 引脚。

    是否可以进行此 LDO 连接 Pin4烧断症状?

    请重新查看原理图、如果有任何问题、请告知我。

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

      好的、明白了、其他原理图看起来不错、您是否检查过其他引脚、它们是否都正常? 从现在的信息中、我没有太多关于此故障的信息、输出电压瞬态范围如何? 它是否可以超过6V?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    它们没有检查其他引脚。  

    他们希望了解 VDDIO/EN 引脚的绝对最大电流及其内部方框图。

    您能否提供这些信息?

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

       这不是该引脚的特殊电流规格、我们不提供内部电路。

    此致

    肖恩