This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:BQ24703

Guru**** 2507005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864792/bq24703-bq24703

器件型号:BQ24703

您好、电源管理专家

有人能解释 R Sense 额定功率的计算吗?

我使用 BQ24703EVM 作为参考: http://www.ti.com/lit/ug/sluu160a/sluu160a.pdf

我想使电流充电为10A、因此我应该将该原理图上的 R20更改为0.005 Ω、以确保 SRSET 输入不超过2.5V (最大值可以是)

如果任何人已经完成了 BOM 以使10A 电流充电、这将非常有用  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kurni、

    更改 R20会增加充电电流。 但是、为了实现热性能、需要并联多个 FET 来处理高充电电流。 BQ24703可能没有足够的驱动器能力来驱动 FET。 它是一款具有10年以上历史的传统器件。 我建议在 http://www.ti.com/chargers 上搜索充电器以查找您的应用。 请注意、10A 在获得良好的热性能方面具有挑战性。