This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:错误判断 PD 插件

Guru**** 2511895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865425/tps2388-misjudgment-pd-plug-in

器件型号:TPS2388

大家好、

我的客户将 TPS2388用于其新项目。

它们存在一个问题、即没有插入 PD 设备时、LED 灯将会不时亮起。

下面是 TPS2388EVM 及其电路板的加电波形。  

TPS2388EVM:

客户电路板:

这里是客户软件代码。

软件的过程是:

  1. 将分类周期屏蔽位(CLMSK、01h.4)设置为1。
  2. 将 INT 引脚屏蔽位(INTEN、17h.7)设定为1。
  3. 将所有端口设置为半自动模式。
  4. 启用所有端口的直流断开。
  5. 启用所有端口的检测/分类。
  6. 当 INT 引脚触发 MCU 时、软件读取05h 和25h 以识别具有有效分级的端口、并在检测到有效时检查相应端口的0Ch-0Fh。
  7. 如果通过上面的项目6、根据0Ch-0Fh 的分类结果、写入 coresponding 端口的1Eh-1Fh 和40h、然后在19h 之前给 coresponding 端口加电。
  8. 端口 LED 与考虑10h 的电源正常位同步。
  9. 当端口1上出现问题时、0Ch 的值为64h (有效检测、0类)、07h 的值为10h (发生断开事件)。

您能帮助解决 PSE 误判 PD 插件问题吗?

谢谢!

此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、

    在将此主题分配给应用工程师之前,我想检查此问题是否也与 Wintech 分销商 FAE 提交的另一个 E2E 主题有关--> https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/864444 。

    请检查并评论一下吗?

    感谢您的本地支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、情况是一样的。

    请提供帮助。

    谢谢!

    此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jamie。  感谢您的确认。  我建议我们在这个主题上处理这个问题、因为这里有更多信息。

    我将把这个帖子分配给 Penny 并关闭另一个主题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Jamie、

    您可以向我发送您的原理图吗?

    我想具体看一下端口:Vpwr 和 DRAIN 之间是什么。  

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    我通过邮件向您发送原理图。

    如果需要进一步的信息、请进行确认并随时通知我。

    谢谢!

    此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    我将此讨论离线、我们将继续通过电子邮件进行。 那么、我要关闭这个线程。 谢谢。

    此致、

    一分钱