大家好、
我的客户将 TPS2388用于其新项目。
它们存在一个问题、即没有插入 PD 设备时、LED 灯将会不时亮起。
下面是 TPS2388EVM 及其电路板的加电波形。
TPS2388EVM:
客户电路板:
这里是客户软件代码。
软件的过程是:
- 将分类周期屏蔽位(CLMSK、01h.4)设置为1。
- 将 INT 引脚屏蔽位(INTEN、17h.7)设定为1。
- 将所有端口设置为半自动模式。
- 启用所有端口的直流断开。
- 启用所有端口的检测/分类。
- 当 INT 引脚触发 MCU 时、软件读取05h 和25h 以识别具有有效分级的端口、并在检测到有效时检查相应端口的0Ch-0Fh。
- 如果通过上面的项目6、根据0Ch-0Fh 的分类结果、写入 coresponding 端口的1Eh-1Fh 和40h、然后在19h 之前给 coresponding 端口加电。
- 端口 LED 与考虑10h 的电源正常位同步。
- 当端口1上出现问题时、0Ch 的值为64h (有效检测、0类)、07h 的值为10h (发生断开事件)。
您能帮助解决 PSE 误判 PD 插件问题吗?
谢谢!
此致、
Jamie