This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:输入电容

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050, LMG3410R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866506/lmg3410r070-input-capacitance

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件:LMG3410R050

该器件的输入电容(Ciss)是多少? 如果我还能得到 CGS 和 CGD、如果可能的话、还能得到总栅极电荷 Qg、这将是理想的选择。 此外、我想知道50欧姆版本的相同信息、它应该是 LMG3410R050。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您联系我们。 很抱歉、我们无法披露数据表中未包含的任何内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    LMG3410R070和 R050都是集成式 GaN 功率级。 由于内部驱动器负责 Ciss、因此用户无需了解 Ciss、但 VDD 电流是计算损耗的更有用的标志。 我们的数据表中列出了这些信息。 谢谢!