This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411:从引脚 A 到引脚 C 的电流泄漏

Guru**** 2506735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865863/tps2411-current-leakage-from-pin-a-to-pin-c

器件型号:TPS2411

您好!

引脚 C 连接到12V、引脚 A 连接到电池(8.3V)、从 C 到 A、IC 内部有一个二极管、这将导致电流泄漏(~mA)。

该电流将持续为电池充电、因此电池电压将持续增加、直到出现过压警告。

1.你有否建议防止这种情况?

2.如果我在引脚 A 和 GND 之间添加一个电阻器来传递泄漏电流、您认为这是解决方案吗?  如何选择电阻器值取决于温度、IC 等变化。  

谢谢你。

Penn