This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:在负载很小的情况下、输出显著下降

Guru**** 2505265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865567/tps61240-output-drop-significantly-with-tiny-loading

器件型号:TPS61240

大家好、感谢您的到来、让我的生活更轻松。

我使用该芯片为一组运算放大器供电、该运算放大器需要大约50-60mA 的电流。 出于调试目的、我使用电源为 TPS61240加电。 那么、这里是调试电路的假设设置

芯片:TPS61240

输入电容:2.2uF

电感:1uH

输出电容:4.7uF

输入电压:3.6V

输出电压:5V

在没有施加负载时、情况是可以的。 电源建议提供的电流小于1mA。 但是、施加负载时、输出电压显著下降。 连接芯片作为测试来验证压降。 输出电压从5V 下降到3.7V、而电源消耗的电流为13mA。 与此同时、芯片发出嗡嗡声、使我变得一团糟。

假设电容值可能不正确、因为我在中国的某个地方得到了电容值、我确实尝试更改了电路的设置、输出特性确实发生了一些变化。 但是、我仍然不包括在内、因为我确实遵循了原型设计的数据表。 那么、这里有什么好的想法吗?

再次感谢您的到来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    输入电容器、电感器、输出电容器选择没有问题。 您能否共享布局以检查布局是否良好?

    您是否厌倦了并联添加更多陶瓷电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 您是指 PCB 布局还是什么?

    嗯、我尝试用较大值的 MCC 替换电容器。 这是否意味着相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    正确。 请提供 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RR1在此设计中处于开路状态。

    RC1是输入电容

    RC2是输出电容

    RL1是电感器

    U2是 IC

    RJ 只是两个用于隔离电路以进行分析的跳线。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    布局不好。

    对于电源直流/直流转换器、布局非常重要、因为它需要处理高峰值电流和高开关频率。 窄布线具有较大的寄生电感和电阻。 将对开关行为产生重大影响。 这就是添加负载电流后输出电压不正确的原因。

    请参阅第18页上的 TPS61240数据表布局指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用另一个 IC 封装该怎么办? 我认为基本的想法是尽可能缩短开关信号通路、如建议的布局所示、因为您认为高开关频率会因寄生电容和电感而影响性能。 我是否必须严格遵循此布局才能使芯片正常工作? 或者、我是否有任何规则需要注意?

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、我应该缓起线宽、甚至覆铜以消除寄生特性吗? 问题是否来自 PCB 的寄生性能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    对于主电源布线:VIN 到电感器、SW 引脚、Cout、GND、布线应短而宽、以降低寄生电感和电阻。 WSON 封装的布局应与我分享的图片类似。

    您可以在 E2E 上分享您的布局、供下次审查后再发送至制造商。