This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:VPROG 查询

Guru**** 2506475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866267/tps2493-vprog-inquiry

器件型号:TPS2493

大家好、

您会在我的客户问题下面提出建议吗?

我想通过将 VPROG 电压降至0.4V 或更低来降低允许的功率
由于外部电路的限制、但 TSP2493规格建议这样做
PROG 引脚电压为0.4至4V。
我想知道、如果我将其降低到0.4V 或更低、会出现什么问题。
谢谢
此致、
Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shidara、

    当 PROG 电压< 0.4V 时、功率限制精度会较差、这可能导致系统在功率限制模式下启动时无法启动。  

    请建议在其实际系统上和整个温度范围内进行测试。

    BR、Rakesh