This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:输出捕获器

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866153/tps7a11-output-capicator

器件型号:TPS7A11

所有、


关于 TPS7A11的输出电容(电容)的客户问题、我在数据表中看到、最大输出电容为22uF、放置在尽可能靠近输出引脚的位置。 在本例中、Cout 为4.7uF、因此这里可以。

在~ 20mm 的处理器上、有一个较大的电容47uF 和较小 的去耦电容器。  

这将如何影响 TPS7A11的稳定性。

 

谢谢、

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    线性稳压器的稳定性取决于负载的阻抗。
    数据表列出了 ESR 小于250m Ω 时的最小值为2.2uF、最大值为22uF。

    虽然不同的电介质会影响并联电容器网络的等效输出阻抗、但很可能满足 ESR 要求。
    但是、不满足总电容。

    客户应在所有情况下(容差)将输出电容的组合降低到22uF 以下、以确保温度、容差和工艺变化的稳定性。

    谢谢、

    斯蒂芬