主题中讨论的其他器件: TLV61046A、 TLV61048
大家好、
我们需要客户在使用 TPS61040的设计应用方面提供帮助。
客户希望使用 具有以下参数的 TPS61040:
VIN= 3.3V
Vout= 12.4533V
Iout= 45mA
下面数据表第17页显示了客户设计的最接近的原理图示例:
客户将使用 R1=910K 和 R2=100k
我们希望获取您的输入以获得合适 的电感器和电容器值、从而获得12.4533V/45mA 输出。
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢!
Jonathan