This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:TPS73733

Guru**** 2506125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865640/tps737-tps73733

器件型号:TPS737

您好!

我相信 TPS73733是 LDO 的3.3V 固定电压版本。 数据表显示"仅限固定电压版本-将外部电容器连接到该引脚可旁路内部带隙产生的噪声、从而将输出噪声降至极低的水平。" NR/FB 的引脚功能。

  1. 是否有建议的外部电容器值?
  2. 与 OUT 引脚上的外部电容器相比、该引脚上的外部电容器如何影响输出噪声?

谢谢、

Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、  

    我们通常建议在 NR 引脚上放置一个10nF - 1uF 电容器。 我们有一个应用手册、介绍了电容器对 NR 引脚的影响。 您可以在第5页找到它。 您还可以查看本文档的其余部分、其中提供了有关如何在 LDO 内部生成噪声的详细信息。

    http://www.ti.com/lit/an/slyt489/slyt489.pdf

    此致、  
    Jason Song