This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:如果 Vin=12V、该部件是否可以正常工作?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862429/lm5030-if-vin-12v-can-this-part-works

器件型号:LM5030

您好!

在数据表中、建议的输入电压大于14V、如下所示:

但下面是另一句话:

那么、当 Vin=8~14V 时、LM5030是否可以工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看数据表的图1

    当输入电压= 8V、Vcc = 4V 时

    Vcc 的 UVLO 值为7.7V、因此当输入电压= 8V 时、LM5030被禁用。

    因此、您的问题的答案是否定的 IC 将不会在该输入电压范围内运行。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    仍不清楚。 我知道 Vcc 的 UVLO 值为7.7V。 我认为此处图1的两行表示将 VCC 直接连接到 VIN、并通过内部稳压器为 VCC 供电。

    因此、理想情况 下、如果我将 VCC 与 VIN 连接并为 Vin 提供大于8V 的电压、器件应该可以工作。 VCC 的最大值为16V。 因此、当为8V <Vin < 16V, say 12V, it should work. 时  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    如果您认为您是正确的、我建议您尝试一下、看看会发生什么情况。

    请告诉我您的工作方式。

    此致

    John