This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:EN 开路

Guru**** 2504475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864049/tps65100-en-open

器件型号:TPS65100

尊敬的所有人:

我们的客户坏了一台设备。 (升压转换器不工作)
由于 EN 连接到其外部电路板、EN 在单个电路板中打开。
它在数据表中写入"这个引脚应该被终止并且不应该悬空。"。

当 EN 打开时、器件是否会损坏?
当 EN 连接到外部时、我是否应该进行下拉?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在2012年11月12日之前收到回复。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-am、

    数据表建议不要将 EN 引脚悬空是为了避免不可预测的运行、因为当保持悬空时、EN 输入可被解释为逻辑高电平或低电平、或者在两种状态之间波动。 如果 EN 保持悬空、我不会预计器件会损坏。

    如果此输入并非始终由外部主动驱动、则最好在其上放置一个下拉电阻器。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    我理解您的意见。
    我担心 EN 在方框图中似乎与 FB1相关。
    当我使 EN 断开时、升压转换器是否可以输出高电压?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    它仍然是一个逻辑输入信号、我相信它不会导致高升压电压或对器件造成任何其他损坏。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    内部没有通过逻辑信号传输到 FB、我理解了。

    PAN-M