This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:BQ51051B 通信工作原理

Guru**** 2507215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864542/bq51051b-bq51051b-how-communication-works

器件型号:BQ51051B

尊敬的所有人:

我正在研发   BQ51051B  无线电源接收器。

这是我在 TI  BQ51051B 中找到的 IC、它适用于 RX。。。这对我来说是可以的。 但我需要 TX IC,但我没有找到任何 IC。

请任何人推荐适合 abou RX IC 的 TX IC (当前正在供货)芯片。

我需要清楚,发送器和接收器如何相互通信?

发送器和接收器如何同步? 发送和接收数据包的方式。 ? WPC 在这里是如何工作的?

请提供一个示例/或其他文档? 因此、它对我非常有用...

谢谢、此致

Santhosh Kumar

高级嵌入式软件工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhosh Kumar

    BQ51051B 是一款符合 WPC (Qi)标准的器件、可用于构建符合 Qi 标准的 RX。  任何经 Qi 认证的 TX 都将与经 Qi 认证的 RX 搭配使用。

    TI 具有 NRND IT 线 TX、它们不再处于活动状态。

    有关 WPC 通信的文章可从多个来源获得。  此信息也可从 WPC 获取。 但是、如果通过 Qi 认证 的 RX 和 TX 满足通信要求。