This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:单端 PWM 输入

Guru**** 2796755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864395/ucc21750-single-ended-pwm-input

器件型号:UCC21750

您好!

我知道 UCC21750可以处理差分 PWM 对和单端 PWM、但是我的问题是:

应用单端 PWM 时、IN-是否需要连接到 GND?  

当应用差分 PWM 对时、施加的最大 IN+和 IN-也是 VCC (5V)?

非常感谢

Weichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weichi、

    感谢您关注我们的产品!

    请阅读数据表中的此部分、了解您第一个问题的答案: 9.2.2.1 IN+、IN-和 RST/EN 的输入滤波器

    对于您的第二个问题、数据表中的建议运行条件表对此进行了说明:

    因此、在单端输入模式下、您可以将 IN-引脚接地、并将 IN+引脚驱动至施加到 VCC 的任何电压。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。 否则、请告诉我们您还有哪些问题。