This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:VCC 二极管

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM34927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811609/lm34927-vcc-diode

器件型号:LM34927
主题中讨论的其他器件:LM5017

尊敬的团队:

我们需要这里的二极管的原因是什么?

数据表提到它在 8.2.1.2.13中是可选的、但它没有解释什么是优点和缺点。

此外、LM5017和 LM24927有何不同?

是 P2P 替代产品吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 VCC 连接到输出有助于减少内部噪声

    器件的功率耗散。  请参阅数据表的第7.3.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我知道这个部分。

    只是想知道我们是否可以将 Vout 引脚直接连接到 Vcc 引脚?

    如果不是、原因是什么?

    IC 的最大消耗电流是多少?  26mA?

    LM5017有何不同

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vout 低于内部 VCC 电平时、该二极管可防止 VCC 短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 的最大消耗电流是多少?  26mA?

     LM5017有何不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解“最大消耗电流”是什么意思?

    LM5017和 LM34927可互换使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 引脚的最大输入电流消耗。

    那么、两个器件的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的图4给出了 ICC 与 VCC 的曲线。

    这些是典型值、不保证最小值或最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此功能。