This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:输入电压高于16V 时失败

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809608/tps62175-fails-at-input-voltages-above-16v

器件型号:TPS62175
主题中讨论的其他器件:LMR36006

我们在产品中使用 TPS62175DQCR 芯片来获得3.3V 电压。 在我们的一款产品(在开发阶段)中,输入电压可高达21V。当输入电压约为18V 时,芯片出现故障,症状是引脚1 (PGND)与引脚2 (VIN)短接。 我们是否缺少了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否在输入电压增大时发布或发送原理图、PCB 布局以及输入电压和输出电压波形?

    您如何增加输入电压?  您是否只是在标准实验室电源上转动旋钮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复。

    我会将原理图和布局私下发送给您-设计是保密的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 John。  您是否能够与我开始"对话"?

    您是否有机会测量波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您发送 PCB 布局。  输入电容放置不当、这是降压转换器最重要的组件。  其 GND 具有一条长路径、通过过孔返回到 IC 的 PGND 引脚。

    您能否尝试手动将 Cin 放置在 IC 的 VIN 和 PGND 引脚旁边?  您应该能够将现有的 VIN 焊盘用于 C10、并擦除阻焊层、以便在 IC 正上方建立 GND 连接。

    我们还建议在 IC 下方添加一些 GND 过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们实施了对电路板进行返工的建议、以确保 Cin 靠近芯片且芯片的 PGND 靠近 Cin GND。  

    但是、在进行上述返修之前、我们决定将损坏的 IC (在中国购买的 IC -我们的原型板在中国组装、所有电子组件都在中国购买)替换为我们在 DigiKey 上购买的新 IC。 使用新的 IC、我们可以将输入电压提高到18V 以上、而不会损坏芯片。 这与最初的情况相反-当输入电压大约为18V 时,原电路板(带有中国的 IC)会使降压 IC 发生故障。 对这种观察意味着什么有什么想法?

    返回返工板-我们修改了板、使输入电容器的值增加并放置在靠近 IC 的位置。 通过这些修改、我们意识到、当我们将电路板热插拔至电源时、IC 出现故障。 输入电压被限制在高达19V。 当热插拔原始 IC (来自中国)和在 DigiKey 上购买的 IC 时、即使修改以增加 Cin 值、并且 Cin GND 非常接近 IC 的 PGND、也会失败。 我已附上一些波形、说明输入电压如何在热插拔电源上产生。  

    我们是否仍缺少一些东西?

    热插拔- 12.5V 22uF+100nF GROUND 返修 No_Bead.PNG


    热插拔- 12.5V 22uF+100nF GROUND 返修 With_Bead.PNG


    热插拔- 16V 22uF+100nF GROUND 返修 With_Bead.PNG


    热插拔- 19V 22uF+100nF GROUND 返修 With_Bead.PNG


     

     

    谢谢、

    John Ayuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您发送波形。  在热插拔情况下、是否只有19V 电压发生故障、或者您是否看到电压较低的故障?  在任何情况下、该上的过冲看起来正好处于 IC 的额定值。  如果其振铃高于绝对最大额定值、则很容易导致故障。  这是我一段时间前就这个主题写的博客: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/archive/2015/05/20/what-is-that-giant-tantalum-cap-on-the-input-of-the-evm

    在热插拔输入电源时、最好查看 Vin。

    在 Vin 的稳态增加情况下(您的初始问题)、您能否在 Vin 变化期间发布 Vin 波形?  这两组 IC 的外观是否不同?  如果您想验证收到的商品的真实性、这些页面包含以下信息: http://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否仍在进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢后续行动。 我已经完成了调试-感谢您提供的有用信息和要点。 我确实证明了在我的测试设置中、来自 PSU 的电缆导致了振铃-我使用的电缆越短、我看到的振铃就越小。 我们的最终产品与源极电压之间的电缆/连接器的距离将小于5 mm;因此、我认为不会出现与振铃相关的严重问题。

    不过、我考虑使用具有较高输入电压的稳压器。 在我们的应用中,我们期望的最大输入电压为21V,IC 额定电压为28V -您认为此 IC 提供了足够的裕度(“降额裕度”)吗?

    谢谢、

    John Ayuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!  基准测试和最终应用之间的设置差异肯定会导致问题。  您还可以使用 SPICE 和电缆模型、输入电容器等来仿真过冲

    降额要求取决于您希望在应用中看到的振铃量以及贵公司的降额策略。  21V 是28V 的75%。   

     LMR36006是一款热门的高电压器件、如果您想使用该器件、我相信还有其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们目前使用 IBM 的降额指南。 尽管 IBM 的指南在 FET、二极管、BJT、整流器等大多数半导体的降额方面做得很好。但它没有关于稳压器的明确指南(我可以理解列出所有器件是一项艰巨的任务)。 下面的表格显示了放置稳压器最可能的位置是在"其他类型"下、它们建议将电压降额50%。

    您对电压降额有何建议?

    此致、
    John Ayuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们没有降额指南;这是贵公司的工作、告诉您在市场和客户等方面的安全利润要求是什么

    我将注意到、此类降额指南可能应根据 IC 的30V 绝对最大额定值而不是28V 建议最大值进行测量。  高于30V 是导致器件损坏的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您提供这些信息和帮助。

    我很高兴并非常感谢您让我理解我所面临的问题。 昨天、我将问题标记为已解决。

    谢谢、

    John Ayuya。